消息超时

下表描述了 inUcmmTimeout 和 ConnMsgTimeout 参数的计时器如何根据消息请求和状态开展活动。
inUcmmTimeout 和 ConnMsgTimeout 参数的计时器行为
操作
结果
消息已启用。
UcmmTimeout 计时器已激活。
已请求 CIP 连接。
ConnMsgTimeout 计时器已激活。
ConnMsgTimeout 计时器处于活动状态。
UcmmTimeout 计时器已禁用。
适用于 Ethernet/IP。
连接请求已完成。
UcmmTimeout 计时器已重新激活。
适用于 Ethernet/IP。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal