分配变量并生成程序

输入高速计数器 (High-speed Counter, HSC) 变量的值后,使用以下步骤,将变量分配给功能块,然后生成程序。
分配变量并生成程序
  1. 根据下表为每个 HSC 功能块元素分配变量。
    HSC 变量
    参数
    值名称
    HscCmd
    MyCommand
    HscAppData
    MyAppData
    HscStsInfo
    MyInfo
    PlsData
    MyPLS
    Sts
    MyStatus
    将变量分配给 HSC
  2. 在“
    项目组织管理器
    ”中,展开“
    I/O 配置
    ”。
  3. 右键单击“
    嵌入式
    ”,然后选择“
    属性
    ”。
  4. 在嵌入式 I/O 配置页面上,选择“
    配置
    ”节点。
  5. 根据下图选择编码器的输入筛选器:
    嵌入式 I/O 配置
  6. 验证编码器是否与控制器相连。
  7. 启动控制器,并将该控制器连接到计算机。
  8. 生成程序,然后将程序下载到控制器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal