添加数据集描述符

使用“
DNP3 数据集描述符
”配置页面可以添加、编辑或删除数据集描述符。
先决条件
  • 选择“
    DNP3 从站
    ”作为驱动器。
要添加数据集描述符
  1. 在“
    控制器
    ”树中,展开“
    DNP3 从站
    ”,然后选择“
    DNP3 数据集描述符
    ”。
  2. 在“
    DNP3 数据集描述符
    ”页面上,选择“
    新建 DS
    ”。
  3. 在
    DS<x>
    下面,选择“
    添加
    ”。
    x
    是刚刚添加的数据集的索引编号。
  4. 在
    DS<x>
    中,根据需要配置设置,然后选择“
    添加
    ”。
  5. (可选)选择“
    启用事件
    ”以配置事件设置。
    小贴士:
    • 要编辑数据集描述符,请选择数据集描述符,然后选择“
      编辑
      ”。
    • 要删除数据集描述符,请选择数据集描述符,然后选择“
      删除
      ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal