添加 MicroLogix 映射

使用“
MicroLogix 映射
”配置页面可以向 L70E 或 L50E 控制器中的变量添加 MicroLogix 地址值。MicroLogix 映射最多支持 1,000 个变量。
小贴士: 与所选变量相关联的程序名紧随变量名之后。例如,在
DINT1@Prog1
中,
DINT1
是变量名,
Prog1
是程序名。
添加 MicroLogix 映射
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“控制器”树中,选择“MicroLogix 映射”。
  3. 在“
    MicroLogix 映射
    ”网格中,选择 “浏览”按钮 或双击“
    选择变量
    ”。
  4. 在“变量选择器”中,找到并选择变量,然后选择“
    选择
    ”。
  5. (可选)为变量选择“
    MicroLogix 文件类型
    ”。
  6. (可选)更改“文件编号”。
  7. 验证“
    MicroLogix 文件类型
    ”是否正确。
    小贴士:
    • 如果所添加变量的数据类型为 INT,则为变量选择“MicroLogix 文件类型”。
    • 要从一个数组中读取多个 MicroLogix 地址或单个地址,必须将
      Micro800
      变量设置为一个数组。例如,要读取 MicroLogix 地址 N7:0 到 N7:10 或单个地址 N7:10,必须确保映射到数据文件 7 的
      Micro800
      变量是一个包含 0 到 10 的数组,或者是长度等于 11 的任何其他数组。
要删除 MicroLogix 映射,请在“
MicroLogix 映射
”网格中右键单击该变量,然后选择“
删除
”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal