“MicroLogix 映射”配置页面

MicroLogix 映射使得能够在以下控制器之间进行通信:
  • L70E 控制器与
    MicroLogix
    或
    CompactLogix™
    控制器之间的通信(对于 22.00 及更高版本的控制器项目)
  • L50E 控制器与
    MicroLogix
    或
    CompactLogix
    控制器之间的通信(对于 23.00 及更高版本的控制器项目)
MicroLogix 映射最多支持 1,000 个变量。
使用“
MicroLogix 映射
”配置页面执行以下操作:
  • 将
    MicroLogix
    地址值与 L70E 或 L50E 控制器中的变量相关联。
  • 删除
    MicroLogix
    地址关联。
  • 导出
    MicroLogix
    映射。
  • 导入
    MicroLogix
    映射。
“MicroLogix 映射”配置页面上的设置
设置
描述
文件编号
显示所生成的、分配给已添加变量的数字。
MicroLogix
映射最多支持 1,000 个变量。
“
文件编号
”为 0 到 999 之间的读取/写入整数。不支持重复的文件编号。
变量名
指定与
MicroLogix
地址关联的变量名。
数据类型
指定可用于配置的数据类型,其中包括:
  • INT
  • DINT
  • REAL
  • STRING
MicroLogix
映射适用于字符串大小为 82 的数组,但不适用于数组的子元素。
MicroLogix 文件类型
指定变量值将转换到的
MicroLogix
文件类型。
  • INT 数据类型将转换到
    MicroLogix
    文件类型 B(二进制)或 N(整数)。
  • DINT 数据类型将转换到
    MicroLogix
    文件类型 L(长整型)。
  • REAL 数据类型将转换到
    MicroLogix
    文件类型 F(浮点型)。
  • STRING 数据类型将转换到
    MicroLogix
    文件类型 ST(字符串)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal