内存分配

以下部分通过示例介绍了
FactoryTalk Design Workbench
中的
Micro800
控制器内存。
  • 对于数据文件,一个字等同于 16 位内存。
  • 对于程序文件,一个字等同于一个带有一个操作数的梯形图指令。
数据文件示例
数据文件
等于
一个整型数据文件元素
一个用户字
一个长字文件元素
两个用户字
一个计时器数据文件元素
三个用户字
程序文件示例
程序文件
占用
每条包含一个操作数的 XIC 指令
一个用户字
每条包含两个操作数的 EQU 指令
两个用户字
每条包含三个操作数的 ADD 指令
三个用户字
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal