函数文件

函数文件不使用用户内存。
由于与 I/O 强制相关的开销,每个输入或输出数据元素大约消耗三个用户字。由于控制器的用户内存有限,因此尽管控制器支持在文件中最多具有 256 个元素,但是可能无法创建包含 256 个元素的文件。
Micro800
控制器总共支持 20 KB 程序文件和数据文件。最大数据内存用量为 10,000 字。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal