默认内存用量

空项目使用零代码内存,对于空项目中的内存占用量和步骤,“
已用内存
”参数指示 0。  
Micro800
控制器包含一定数量的内存和步骤,因为数据部分包含:
  • 系统变量
  • I/O
  • 为临时变量保留的内存
  • 为联机更改期间添加的用户变量保留的内存
Micro800 控制器的默认内存用量
控制器
内存占用量
步骤
Micro810
5 KB
456
Micro820
20 点
14 KB
591
Micro850
24 点
15 KB
657
Micro850
48 点
15 KB
659
Micro870
24 点
15 KB
657
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal