查看控制器模式

连接至
Micro800
控制器后,使用“
连接
”查看控制器模式。
先决条件
  • 控制器处于联机状态。
要查看控制器模式
  • 在“
    连接
    ”中,选择 打开下拉列表矩形 以展开控制器信息。可用的控制器模式如下所示:
    • “
      编程
      ”:控制器处于非运行模式,且可以编程。该模式无法远程更改。
    • “
      远程编程
      ”:控制器处于非运行模式,且可以编程。该模式可以远程更改。
    • “
      运行
      ”:控制器处于运行模式。该模式无法远程更改。
    • “
      远程运行
      ”:控制器处于远程运行模式,在
      FactoryTalk Design Workbench
      中显示来自控制器的连接值。该模式可以远程更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal