查看控制器故障状态

连接至
Micro800
控制器后,使用“
连接
”查看控制器故障状态。
先决条件
  • 控制器处于联机状态。
要查看控制器故障状态
  1. (可选)如果“
    连接
    ”处于隐藏状态,则执行以下操作之一将其打开:
    • 在“
      视图
      ”菜单中,选择“
      连接
      ”。
    • 选择 “联机中心”按钮 以打开“
      联机中心
      ”。
  2. 在“
    连接
    ”中,检查控制器名称和目录号旁的切换开关颜色。如果发生故障,切换开关变为红色并带有一个错误图标。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal