设置连接路径

使用
联机中心
,通过输入控制器的 IP 地址设置控制器的连接路径。
要设置连接路径
  1. 选择 “联机中心”按钮 以打开“
    联机中心
    ”。
  2. 在“
    联机中心
    ”的“
    路径
    ”框中,输入控制器的 IP 地址。
  3. 选择“
    输入
    ”。
要清除连接路径,请双击“
路径
”框,删除 IP 地址,然后选择
Enter
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal