RSLinx Classic 和 FactoryTalk Linx 无法将 USB 共享给 DF1 驱动程序

存在
RSLinx Classic
和
FactoryTalk Linx
无法将 USB 共享给 DF1 驱动程序的限制,这些驱动程序与
Micro810
(2080-USBADAPTER) 和 L20E 一起用于远程 LCD 显示屏 (2080-REMLCD)。由于在连接 USB 电缆后,会自动配置到 DF1 驱动程序的 USB,因此只有最先控制驱动程序的程序才能成功通信。
由于无法在
RSLinx Classic
和
FactoryTalk Linx
之间共享到 DF1 驱动程序的 USB,因此必须确保正确的程序最先控制驱动程序。一旦任一程序控制了驱动程序,它将保持对驱动程序的控制。
FactoryTalk Linx
始终作为后台服务运行,因此可以停止它以使其放弃对驱动程序的控制。
RSLinx Classic
可以作为应用程序运行,因此可以轻易关闭它以使其放弃对驱动程序的控制,但也可以像
FactoryTalk Linx
一样配置为作为服务运行。
为避免冲突,请执行以下操作之一:
  • 重启计算机
    1. 拔出设备电缆并重启计算机,以确保两个程序均关闭。
    2. 重新将电缆插入设备并重启驱动程序。
    3. 从
      RSLinx Classic
      RSWho 或
      FactoryTalk Linx
      Browser 浏览
      Micro810
      或 L20E 控制器。无论哪个程序首先成功,都将获得对驱动程序的控制权。
  • 重启 PC(
    RSLinx Classic
    到
    FactoryTalk Linx
    )的替代操作:
    1. 如果
      RSLinx Classic
      作为应用程序运行,则将其关闭。通过检查任务栏确保
      RSLinx Classic
      不再运行。如果
      RSLinx Classic
      正在作为服务运行,则通过转至
      开始
      服务
      并停止该服务来关闭
      RSLinx Classic
      。
    2. 拔出 USB 电缆并执行
      FactoryTalk Linx
      Browser。
    3. 重新插入 USB 电缆,驱动程序即会显示在浏览器中。
  • 重启 PC(
    RSLinx Classic
    到
    RSLinx Classic
    )的替代操作:
    1. 关闭所有
      FactoryTalk
      Browse 和
      FactoryTalk Administration Console
      Communications Explorer 窗口。对于
      FactoryTalk Linx
      服务,也可以通过转至
      开始
      服务
      并停止该服务将其完全关闭。
    2. 拔出 USB 电缆并执行
      RSLinx Classic
      RSWho。
    3. 重新插入 USB 电缆,驱动程序即会显示在 RSWho 中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal