监视局部和全局变量

打开局部或全局变量网格,以实时监视变量值。
每个变量网格均在相应列中显示变量的值和强制状态。当输出值不可用时,输出标签中将显示文本。
对于图形编程和功能块,值的显示方式因其类型而异:
  • 布尔数据类型输出值以黑色或灰色显示,与值为 True 还是 False 无关。黑色输出值表示可以修改,灰色输出值表示无法更改。
  • SINT、USINT、BYTE、INT、UINT、WORD、DINT、UDINT、DWORD、LINT、ULINT、LWORD、REAL、LREAL、TIME、DATE 和 STRING 数据类型的输出值在元素中显示为数字或文本值。当输出为结构类型时,显示的值是选定的成员。
先决条件
  • 控制器处于“
    远程运行
    ”模式。
要监控局部和全局变量
  1. 执行以下操作之一,打开变量网格:
    • 要打开局部变量网格,请在“
      项目组织管理器
      ”中转到
      程序
      <program-name>
      ,然后双击“
      局部变量
      ”。
    • 要打开全局变量网格,请在“
      项目组织管理器
      ”中双击“
      全局变量
      ”。
  2. 监视值。
    小贴士:
    • 单元格的背景颜色显示其状态:白色表示可修改;灰色表示只读。
    • 用户定义的函数和用户定义的功能块的
      值
      为只读。
    • 对于其
      值
      可修改的程序组织单位,也可以在语言编辑器中修改其值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal