打开诊断页面

要打开控制器诊断页面,可以使用“
设备
”菜单、“
连接
”窗格或其中一个控制器配置页面。
先决条件
  • 控制器处于联机状态。
要打开诊断页面
  • 请执行以下操作之一:
    • 在“
      连接
      ”中,选择 “连接”窗格中的“展开信息”按钮 以展开控制器信息,然后选择“
      诊断
      ”。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,选择控制器,然后从“
      设备
      ”菜单中选择“
      诊断
      ”。
    • 在以下任一页面中,选择“
      诊断
      ”:
      • 启动
        (
        Micro810
        控制器)
      • 启动/故障
      • 串行端口
      • 以太网
      • 内存卡
      • LCD 模块
        (
        Micro810
        控制器)
      • 插件模块 > 2080-SERIALISOL
      • 插件模块 - 2080-MEMBAK-RTC2
      • 插件模块 (2080-MEMBAK-RTC)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal