DeviceNet 通信诊断

当插件模块版本为 2 时,可从 2080-DNET20 插件模块配置页面访问 DeviceNet 的通信诊断页面。
连接控制器后,“
诊断
”按钮可用。
FactoryTalk Design Workbench
处于联机模式时,将启用诊断页面并从控制器更新值。
小贴士: 如果
Micro800
控制器受密码保护,请输入密码以查看 DeviceNet 的“
通信诊断
”。
使用 DeviceNet 驱动程序诊断串行通信和串行端口时,下表会列出实时监控和显示的统计信息。
实时监控和显示统计信息
字段
描述
插槽编号
显示 2080-DNET20 插件模块连接到 L20E、L50E 或 L70E 控制器的插槽。
插槽编号:1 到 5。
状态
显示扫描仪的状态。
状态为只读。有关详细信息,请参见 DeviceNet 扫描仪状态代码。
模式
显示扫描仪模式:空闲或正在运行。
波特率
显示扫描仪的波特率。
值包括:
  • 125 kb
  • 250 kb
  • 500 kb
地址
显示从设备中读取的扫描地址。
自动扫描
将自动扫描的状态显示为已启用或已禁用。
扫描清单中的节点
显示网络上已启用的节点。最多可以启用 20 个节点。
节点状态包括:
  • 扫描仪
  • 已连接
  • 故障
  • 未配置
  • 范围外
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal