生成 Micro800 项目

生成 Micro800 项目,以找出并更正代码中的任何错误。在生成项目之前,请确认所有下载是否都已完成且项目已保存。
先决条件
要生成 Micro800 项目
  1. 通过执行以下操作之一生成项目︰
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,选择控制器节点,然后从菜单栏中选择
      设备
      生成
      。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,右键单击控制器节点,然后选择“
      生成
      ”。
    • 在“控制器内存配置”页面上,选择“
      生成
      ”。
    小贴士: 如果项目超过目标控制器的内存容量,生成将失败。移除不必要的变量或简化逻辑以减少内存使用。
  2. (可选)监控过程,并找出和处理任何项目生成错误:
    1. 在“
      输出
      ”窗格的“
      日志
      ”页面上,监控生成进度并找到生成错误。
    2. 在“
      输出
      ”窗格的“
      错误列表
      ”页面上,查看并解决所有生成错误。
    3. 执行以下操作之一,以清除生成错误:
      • 在“
        项目组织管理器
        ”中,右键单击控制器节点,然后选择“
        清理
        ”。
      • 在菜单栏中,选择
        设备
        清理
        。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal