快速声明变量设置

快速声明变量设置
类别
设置
描述
名称
前缀
显示在数字值之前的变量名的第一部分
命名规范如下:
  • 包含不超过 37 个字符,包括字母、数字或下划线。
  • 以下划线或字母开头。
  • 不得包含连续的下划线。
从
第一个变量的起始值
“
从
”值必须小于“
到
”值。
值范围为 0 到 99,998。
可以执行如下操作
最后一个变量的结束值
“
到
”值必须大于“
从
”值。
值范围为 1 到 99,999。
后缀
显示在数字值之后的变量名的最后一部分
命名规范如下:
  • 包含不超过 37 个字符,包括字母、数字和下划线。
  • 以下划线或字母开头。
  • 不得包含连续的下划线。
特性
数据类型
变量的类型
支持的类型包括:
有关数据类型的信息,请参阅数据类型概述。
方向
变量作为输入、输出或内部的角色
选项包括:
  • VarInput
  • VarOutput
  • Var
此参数可用于用户定义函数或用户定义功能块的局部变量。
字符串大小
字符串变量的长度,适用于 STRING 数据类型
大小为 1 到 255。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal