向变量添加位级注释

位级注释在变量网格中创建,并与变量名称一起显示在语言编辑器中。注释存储在控制器项目中并以纯文本格式保存。
向变量添加位级注释
  1. 在全局或局部变量网格中,找到要向其添加位级注释的变量。
  2. 在“
    注释
    ”列中,输入位级注释,然后选择
    Enter
    键。
    在语言编辑器中,将带有位级注释的变量分配给元素后,注释将显示在变量上方或作为工具提示显示。
    小贴士: 要删除位级注释,请在“
    注释
    ”列中删除注释,然后选择
    Enter
    键。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal