位级注释

位级注释是为了说明各个位的用途或功能而添加的说明。
在语言编辑器中,将变量分配给程序组织单元 (Program Organization Unit, POU) 元素时,会显示位级注释。位级注释适用于以下变量类型、POU 和 POU 元素:
  • 用户定义的变量
    • INT 数据类型的变量
    • 属于 INT 数据类型的多维数组
  • POU 和 POU 元素
    • LD 中的指令、线圈和触点
    • UDFB 中的全局变量和局部变量
    • UDF 中的全局变量和局部变量
执行以下操作时,位级注释会捕获对相关变量所做的更改:
  • 添加、更新或删除 POU 或变量。
  • 复制或粘贴 POU、变量或交叉实例。
  • 导出或导入设备或 POU。
  • 导出或导入全局变量或局部变量
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal