将 PTO 轴与运动反馈轴配对

将嵌入式 PTO 轴与反馈轴配对,以允许反馈轴:
  • 使用已配对 PTO 轴的设置。
  • 用作现有已配对 PTO 轴的反馈。
将 PTO 轴与运动反馈轴配对后,运动反馈轴的设置将变为只读。
先决条件
  • 将 2080-MOT-HSC 添加到控制器项目。
  • 配置嵌入式 PTO 轴。
要将 PTO 轴与运动反馈轴配对
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,转到
    I/O 配置
    插件
    。
  2. 执行以下操作之一,打开“
    2080-MOT-HSC
    ”页面:
    • 双击“
      2080-MOT-HSC
      ”。
    • 选择
      2080-MOT-HSC
      ,然后选择
      Enter
      键。
  3. 在“2080-MOT-HSC”页面上,选择“
    配置
    ”。
  4. 从“
    使用以下方式启用插件
    ”列表中,选择“
    反馈轴
    ”。
    在“
    配置
    ”下,将创建“
    反馈轴
    ”节点。
  5. 在
    2080-MOT-HSC
    页面上,选择“
    反馈轴
    ”。
  6. 在 FBAxis
    <x>
    -“常规”配置页面
    上,从“
    与以下对象配对
    ”列表中选择一个轴。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal