添加以太网设备

使用“
项目组织管理器
”将以太网设备添加到项目。
添加以太网设备
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,展开“
    I/O 配置
    ”。
  2. 右键单击“
    以太网
    ”,然后选择“
    新设备
    ”。
  3. 在“
    添加设备
    ”中,选择设备,然后选择“
    添加
    ”。
  4. 在“
    设备定义
    ”中,配置参数,然后选择“
    确定
    ”。
    此时将在“
    以太网
    ”下创建
    <device-name>
    节点。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal