以太网设备的设置

添加以太网设备后,将在“
项目组织管理器
”中的“
以太网
”下创建一个
<device-name>
节点。要查看和配置以太网设备,请执行以下操作之一:
  • 双击该节点。
  • 右键单击该节点,然后选择“
    属性
    ”。
<device-catalog-number: device-name>
页面上显示的设置因您添加的设备类型而异。
以太网设备的设置
设置
描述
信息 - 概览
显示:
  • 设备的目录 ID。
  • 设备供应商。
  • 添加设备时输入的电子密钥和以太网地址设置。
  • 设备的 IP 地址。
  • 设备的变频器额定值。
  • “
    设备定义
    ”按钮。
    选择该按钮可打开“
    设备定义
    ”对话框并根据需要更改设置。
“设备定义”对话框中的设置
设备类型
显示所添加设备的目录编号。它是只读的。
名称
显示您输入的设备名称。控制器名称必须唯一。请勿使用设备类型设置名称,因为它包含保留字。我们建议您向设备类型附加一个数字。例如,powerflex523_1。
描述
显示有关设备的其他信息。它是可选项。
以太网地址
指定所添加设备的 IP 地址。默认地址为 1.1.1.1。
版本
显示设备版本,包括主版本号后跟次版本号。
  • 主版本指示设备接口的版本。范围为 0 到 127。默认值为 0。
  • 次版本指示固件版本。范围为 0 到 255。默认值为 0。
电子密钥
显示选择的电子密钥选项。电子密钥通过将项目中指定的设备与已安装的设备进行比较来降低在控制系统中使用不正确设备的可能性。可用选项因所选设备类型不同而异:
  • 当安装的设备可以模拟定义的设备时,“
    兼容模块
    ”让安装的设备能够接受项目中所定义设备的密钥。在以下情况下,通常在将一个设备(设备 A)替换为另一个设备(设备 B)时使用它:
    • 设备 A 和设备 B 具有相同的目录 ID。
    • 设备 B 的主版本与设备 A 相同或更高。
    • 当设备 A 和设备 B 具有相同的主版本时,设备 B 的次版本必须与设备 A 相同或更高;当设备 B 的主版本高于设备 A 时,设备 B 的次版本可以是任意数字。
  • “
    禁用密钥
    ”将在尝试与设备通信时忽略密钥属性,并且可能导致与类型和项目中所指定类型不同的设备进行通信。
  • “
    完全匹配
    ”指示所有密钥属性必须相符才能建立通信。如果任何属性不完全匹配,则将无法与设备建立通信。
模式
指定设备操作模式。选项包括:
  • 速度
  • 位置
该设置适用于
PowerFlex®
525-EENET 和
PowerFlex
525-E2P 设备类型。
变频器额定值
列出变频器的额定功率和全局电压等级。在选择
PowerFlex
变频器时可用。
配置 - 连接
请求的数据包间隔
指定连接更新速率。该连接至少按照指定的频率将数据传输到设备或传输设备中的数据。
值范围为 5 到 9,999.9。默认值为 20.0。
Kinetix®
5100 的范围为 5 到 3,200。
该设置在控制器处于联机状态时可配置。
通过 EtherNet/IP 建立单播连接
确定是通过 EtherNet/IP 使用单播连接还是使用多播连接。
该设置在控制器处于联机状态时可配置。
禁用模块
确定是否禁用与模块的连接。
该设置在控制器处于联机状态时可配置。
如果在运行模式下连接失败,则控制器将发生严重故障
使控制器能够在从“
编程
”模式切换到“
运行
”模式时检查与设备的类 1 通信。如果已连接,则控制器进入“
运行
”模式。否则,将发生 0xF8A4 故障。
连接 - 连接故障
在联机状态下显示连接故障信息(如果有)。
配置 - 通信配置
通信格式
指定设备的通信格式。该设置适用于通用设备。
为 I/O 模块选择的通信格式确定模块与控制器的通信方式、可用的配置页面以及将用于配置该模块的标签结构和配置方法。具体而言,通信格式确定:
  • I/O 模块的输入和输出数据的格式
  • I/O 模块的配置数据的格式
    • “
      输入装配实例
      ”指定主连接的输入连接点。值范围为 1 到 65,535。默认值为 1。
    • “
      输入大小
      ”指定输入装配实例的大小。大小范围随所选“
      通信格式
      ”的不同而有所变化:
      • 数据 - DINT:1 到 125
      • 数据 - INT:1 到 250
      • 数据 - REAL:1 到 125
      • 数据 - SINT:1 到 500
      • 输入数据 - DINT:1 到 125
      • 输入数据 - INT:1 到 250
      • 输入数据 - REAL:1 到 125
      • 输入数据 - SINT:1 到 500
    • “
      输出装配实例
      ”指定主连接的输出连接点。值范围为 1 到 65,535。默认值为 1。
    • “
      输出大小
      ”指定输出装配实例的大小。大小随所选“
      通信格式
      ”的不同而有所变化:
      • 数据 - DINT:1 到 124
      • 数据 - INT:1 到 248
      • 数据 - REAL:1 到 124
      • 数据 - SINT:1 到 496
  • “
    配置装配实例
    ”指定连接的目标。值范围为 1 到 65,535。默认值为 1。
  • “
    配置大小
    ”指定与模块通信所需的 8 位配置字的数目。该装配包含默认配置数组和来自其他数组的附加部分。值范围为 0 到 400。默认值为 0。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal