“属性”窗格

使用“
属性
”窗格可以查看和编辑“
项目组织管理器
”或语言编辑器中各项的属性。灰显的属性为只读属性。
“
属性
”窗格中显示的内容取决于所选项。
“属性”窗格中的各项
所选项
“属性”中显示的内容
控制器
  • 控制器名称
  • 控制器目录编号
程序组织单元 (POU)
  • POU 名称
  • POU 描述
指令
  • 指令名称
  • 指令说明
  • EN/ENO
  • 输入所选指令(例如 ADD 指令)的输入操作数的编号
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal