“输出”窗格

“
输出
”中包含以下页面,这些页面提供有关项目或工作区中当前打开的页面的信息:
  • 日志
  • 错误列表
  • 控制台
打开“
输出
”窗格时,除非发生错误,否则默认显示“
日志
”页面;如果发生错误,将显示“
错误列表
”页面。
使用“
视图
”菜单或窗格栏打开“
输出
”。

控制台页面

控制台页面
包含标注的“输出”窗格
“控制台”页面上的各项
项目
名称
描述
callout1
“状态概览”窗格
列出添加的设备。
从列表中选择设备可按设备筛选日志条目。
选择设备后,将在“
设备
”列中显示 筛选器图标,指示已对该列进行筛选。
callout2
设备
列出与生成的信息关联的设备。
callout3
描述
显示有关所添加设备的日志
callout4
时间
显示日志的时间戳。
callout5
搜索框
输入设备名称和日志描述以查找和筛选日志。

“错误列表”页面

“错误列表”页面
“错误列表”页面
“错误列表”页面上的各项
项目
名称
描述
callout1
范围列表
选择按特定上下文或类别筛选错误消息的范围。
默认情况下,范围为“
常规
”。
callout2
搜索框
输入相应的描述、位置或设备以查找匹配的错误消息。
callout3
“错误”按钮
显示或隐藏错误。
callout4
“警告”按钮
显示或隐藏警告。
callout5
“消息”按钮
显示或隐藏参考消息。
默认情况下,错误、警告和消息显示在“
错误列表
”页面中。仅当存在错误时才会显示错误。
callout6
描述
显示消息内容。
callout7
位置
显示错误的位置及其链接。
callout58
设备
显示发生错误的设备名称。
可以选择列标题中的 菜单图标,以按设备搜索或筛选错误。

日志页面

日志页面
日志页面
“日志”页面上的各项
项目
名称
描述
callout1
范围列表
选择按特定上下文或类别筛选日志消息的范围。
默认情况下,范围为“
常规
”。
callout2
“清除日志”按钮
清除与所选范围相关的日志条目。
callout3
日志条目
显示此控制器项目中的日志条目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal