控制器应用编程工作区

控制器应用程序工作区是查看、配置、监控
FactoryTalk Design Workbench
项目中的
Micro800
控制器以及对其进行故障排除的主要区域。
控制器应用程序工作区包含
控制器
树和控制器配置页面。
L70E 控制器的控制器树和“常规”配置页面
控制器应用编程工作区

控制器树

“
控制器
”树列出
Micro800
控制器的可用配置。
“
控制器
”树中的节点随控制器类型的不同而异。下表列出了“
控制器
”树中的节点。
控制器树中的各项
Node
适用于
常规
全部
内存
全部
启动/故障
全部
串行端口
L20E、L50E 和 L70E 控制器
USB 端口
L20E、L50E 和 L70E 控制器
以太网
L20E、L50E 和 L70E 控制器
Modbus 映射
L20E、L50E 和 L70E 控制器
MicroLogix 映射
L50E 和 L70E 控制器
实时时钟
全部
运动
2080-L50E-
xx
QBB、2080-L50E-
xx
QVB 和 2080-L70E-
xx
QBB(N) 控制器
远程 LCD
L20E、L50E 和 L70E 控制器
LCD 模块
Micro810
控制器
数据日志
L20E、L50E 和 L70E 控制器
  • 添加 SD 卡后,选择“
    管理数据日志
    ”后显示的数据日志将从 SD 卡加载。
  • 如果未添加 SD 卡,选择“
    管理数据日志
    ”后显示的数据日志将从计算机加载。
配方
L20E、L50E 和 L70E 控制器
“
管理配方
”功能在将 SD 卡添加到控制器后可用。

控制器配置页面

控制器配置页面上的内容随控制器类型和所选树节点的不同而异。使用控制器配置页面可执行以下操作:
  • 查看和配置当前控制器的相关设置。
  • 调整页面大小。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal