概述视图参数

概述
视图包含以下参数:
参数
参数
说明
类型
显示所创建设备的类型和说明(只读)。
供应商
显示所创建设备的供应商(只读)。
父项
显示父设备的名称(只读)。
名称
输入设备的名称。
该名称必须符合 IEC-1131 标准。这是必填字段,因此必须填写;否则,在您退出此视图时将收到错误消息。如果检测到重复的名称或者输入无效字符,也会显示错误消息。如果超出软件允许的最大名称长度,则将忽略超出的字符。
“名称”值在“脱机”、“编程”、“远程编程”和“远程运行”模式下处于启用状态。在“运行”模式下,它显示为灰显。
符合 IEC-1131 标准:名称按照 IEC-1131 第 2.1.2 节的规定构成,如下所示。
标识符是由字母、数字和下划线字符组成的字符串,并且以字母或下划线字符开头。下划线在标识符中有重要意义(例如,A_BCD 与 AB_CD 的解释不同)。不允许使用多个前导下划线或多个(连续的)嵌入下划线,不允许使用尾随下划线,并且字母大小写不视为有重要意义。
说明
在此输入设备说明,最多 128 个字符。在此字段中可以使用任何可打印字符。如果超出最大长度,软件将忽略任何多余字符。
专用网络
选择此项可为以太网设备设置专用网络。
如果在脱机模式下选择了专用网络,则会显示 IP 地址的最后一个八位组。您可以输入 1...254 之间的有效值来更改最后一个八位组。
如果未选择“专用网络”,或者当控制器处于“编程”、“远程编程”、“远程运行”或“硬运行”模式时,“专用网络”会显示为灰显。
IP 地址
输入设备的 IP 地址。
请注意,您必须输入设备的 IP 地址或主机名。您不必同时输入两者。这些项目是互斥的;一旦您选择其中一个,另一个就会被禁用。
在“编程”、“远程编程”、“远程运行”和“运行”模式下,或者未选择“IP 地址”时,“IP 地址”会显示为灰显。
IP 地址:
  • IP 地址标识 IP 网络(或互连网络系统)中的每个节点。网络中的每个 TCP/IP 节点(包括以太网设备)都必须具有唯一的 IP 地址。
  • IP 地址长度为 32 位,由网络 ID 部分和主机 ID 部分组成。每个网络都属于 A 类、B 类或 C 类网络。网络的类别决定了 IP 地址的格式。
  • 同一物理网络中的每个节点都必须具有相同类别的 IP 地址,并且必须具有相同的网络 ID。同一网络中的每个节点必须具有不同的主机 ID,从而使其具有唯一的 IP 地址。
  • IP 地址写作由句点分隔的四个十进制整数(即 xxx.xxx.xxx.xxx),其中每个整数(或 xxx)都是 0 到 255 之间的数字,表示 IP 地址中一个字节的值。
提示
: IP 地址的第一个八位组不能是 127,也不能是大于 223 的数字。如果您输入这些值中的任意一个,并尝试使用“设置”按钮下载此配置,则会显示错误消息,并且不会将任何值发送到设备。
例如,32 位 IP 地址:00000011 00000000 00000000 00000001 写作 3.0.0.1。
您可以根据点分十进制 IP 地址中的第一个整数来区分 IP 地址的类别,如下所示:
  • 第一个整数的范围 0 - 127:A 类
  • 第一个整数的范围 128 - 191:B 类
  • 第一个整数的范围 192 - 223:C 类
  • 第一个整数的范围 224 - 255:其他
若要为设备指定唯一的 IP 地址,请与网络管理员或网络信息中心联系。
主机名
输入设备的主机名。
请注意,必须输入设备的 IP 地址或主机名。不必同时输入这两项内容。这些项目是互斥的;一旦您选择了其中之一,另一个就会处于禁用状态。
在编程、远程编程、远程运行和运行模式下,或者未选择主机名时,“主机名”显示为灰显。
主机名:主机名是标识网络中计算机的唯一名称。在 Internet 上,主机名的格式为 comp.xyz.net。如果只有一个 Internet 站点,则主机名和域名相同。如果一台计算机承载多个 Internet 站点,则它可拥有多个主机名(例如,home.xyz.net 和 comp.xyz.net)。在这种情况下,home 和 comp 是主机名,xyz.net 是域名。
有效字符包括:
  • 范围为 0...9 的数字
  • 范围为 A...Z 的字母字符(大写或小写)
  • 连字符
  • 句点
  • 不超过 64 个有效 ASCII 字符
  • 主机名的第一个字符必须是字母字符(范围为 A...Z(大写或小写))
  • 主机名的最后一个字符不能是句点或短划线
  • 主机名中不能包含两个相邻的句点
合法主机名的示例包括:
  • HostName.com
  • HostName
  • HostName.123
  • Host-2-Name.com
  • HostName.DomainName.com
  • Host123Name456.789DomanName000.com
非法主机名的示例包括:
  • .HostName.com
  • HostName.com.
  • HostName..com
  • HostName.com-
  • 123.com
  • 1234567890
定义
概述
视图的此部分显示有关设备的只读信息。如果要更改此信息,请选择
设备定义
。
系列
显示设备控件模块的系列。
版本
设备的版本信息。
版本分为“主版本”和“次版本”。主版本用于指示设备接口的版本。有效值的范围是 0...127。次版本用于指示固件版本。有效值的范围是 0...255,其中 1 为默认值。
电子键控
设备在初始配置期间的键控选项。
您有以下三个选项:
  • 精确匹配
    - 下面描述的所有参数都必须匹配,否则插入的模块将拒绝连接。
  • 兼容模块
    必须符合下列条件,否则插入的设备将拒绝连接:
    • 模块类型、目录号和主版本必须匹配。
    • 物理设备的次版本必须等于或高于软件中指定的次版本。
  • 禁用键控
    - 控制器根本不使用键控。
提示
:更改 RPI 和“电子键控”选项可能会导致与设备的连接中断,还可能导致数据丢失。
在使用此选项时一定要格外小心;如果使用不当,此选项可能导致人身伤害或死亡、财产损坏或经济损失。
将 E300 设备添加到项目时,Logix Designer 软件会将插入的 E300 设备的以下信息与位于指定 IP 地址的设备的信息进行比较:
  • 供应商
  • 产品类型
  • 目录号
  • 主版本
  • 次版本
此功能可防止在指定的 IP 地址处误插入错误的设备。
连接
显示设备的连接类型。
配置者
显示配置该设备的实体。
输入数据
显示设备的输入数据类型。
传感模块
显示为 E300 电子过载继电器定义的传感模块的目录号。
控制模块
显示为 E300 电子过载继电器定义的控制模块的目录号。
工作模式
显示为 E300 电子过载继电器定义的工作模式。
扩展模块
数字模块 1
显示您的 E300 电子过载继电器的扩展总线地址 D1 所定义的数字模块的目录号。如果尚未为此地址定义模块,则显示“未定义”。如果该插槽已被保留(此地址不允许使用任何模块),则显示“不允许使用任何模块”。
数字模块 2
显示您的 E300 电子过载继电器的扩展总线地址 D2 所定义的数字模块的目录号。如果尚未为此地址定义模块,则显示“未定义”。如果该插槽已被保留(此地址不允许使用任何模块),则显示“不允许使用任何模块”。
数字模块 3
显示您的 E300 电子过载继电器的扩展总线地址 D3 所定义的数字模块的目录号。如果尚未为此地址定义模块,则显示“未定义”。如果该插槽已被保留(此地址不允许使用任何模块),则显示“不允许使用任何模块”。
数字模块 4
显示您的 E300 电子过载继电器的扩展总线地址 D4 所定义的数字模块的目录号。如果尚未为此地址定义模块,则显示“未定义”。如果该插槽已被保留(此地址不允许使用任何模块),则显示“不允许使用任何模块”。
模拟模块 1
显示您的 E300 电子过载继电器的扩展总线地址 A1 所定义的模拟模块的目录号。如果尚未为此地址定义模块,则显示“未定义”。如果该插槽已被保留(此地址不允许使用任何模块),则显示“No Module Allowed”。
模拟模块 2
显示为您的 E300 电子过载继电器的扩展总线地址 A2 定义的模拟模块的目录号。如果尚未为此地址定义模块,则显示“Undefined”。如果该插槽已被保留(此地址不允许使用任何模块),则显示“No Module Allowed”。
模拟模块 3
显示为您的 E300 电子过载继电器的扩展总线地址 A3 定义的模拟模块的目录号。如果尚未为此地址定义模块,则显示“Undefined”。如果该插槽已被保留(此地址不允许使用任何模块),则显示“No Module Allowed”。
模拟模块 4
显示为您的 E300 电子过载继电器的扩展总线地址 A4 定义的模拟模块的目录号。如果尚未为此地址定义模块,则显示“Undefined”。如果该插槽已被保留(此地址不允许使用任何模块),则显示“No Module Allowed”。
操作员工作站
显示为您的 E300 电子过载继电器的扩展总线定义的操作员工作站的目录号。如果尚未为此地址定义模块,则显示“Undefined”。如果该插槽已被保留(此地址不允许使用任何模块),则显示“No Module Allowed”。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal