概述视图

使用
概述
视图可以创建或查看以太网网桥设备的设备属性。使用此视图可以:
  • 查看所创建设备的类型和说明。
  • 查看所创建设备的供应商。
  • 输入设备的名称。
  • 输入设备的说明。
  • 输入设备所在的 IP 地址。
  • 输入设备的次版本信息。
  • 选择完全匹配、兼容模块或禁用键控。
  • 查看控制器所掌握的设备状态(只能在联机状态下查看)。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal