DeviceLogix 视图参数
DeviceLogix
视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
逻辑 | 指定自定义 DeviceLogix 程序的逻辑使能状态。 |
作者 | 指定自定义 DeviceLogix 程序的作者。 |
说明 | 指定自定义 DeviceLogix 程序的功能说明。 |
修订说明 | 指定有关自定义 DeviceLogix 程序修订的所需注释。 |
导入(&I)... | 选择以选取预定义的 DeviceLogix 程序,或导入保存到磁盘的 DeviceLogix 程序。 |
导出到文件 | 选择以将设备的 DeviceLogix 程序保存到磁盘。 |
删除逻辑 | 选择以从项目中删除自定义 DeviceLogix 逻辑。 |
启动编辑器 | 选择以打开 DeviceLogix 编辑器。 |
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈