DeviceLogix 视图
当 DLX 处于标准配置文件的读取模式时,使用此视图监视 E300 DeviceLogix 程序。
小贴士:
仅当 Logix 与控制器联机时,才支持监视 E300 DeviceLogix 程序。
使用自定义 DLX 时,使用此视图创建、编辑和监视自定义 E300 DeviceLogix 程序。
小贴士:
对于预定义的 DeviceLogix 特性,逻辑始终处于启用状态,无法修改。
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈