设备定义 - 扩展总线视图

使用此视图执行以下操作:
  • 配置扩展总线跳闸。
  • 配置扩展总线警告。
  • 查看扩展总线模块定义设置。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal