设备定义对话框

使用
设备定义
对话框更改 E300 的以下设备定义属性:
  • 从已连接的 E300 上传配置。
  • 配置通用设备定义设置。
  • 配置传感模块设置。
  • 配置控制模块设置。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal