视在功率

使用此页面可执行以下操作:
  • 配置过视在功率保护。
  • 配置欠视在功率保护。
E300 电子过载继电器能够针对需要同时监控电压和电流的特定应用提供视在功率 (kVA) 保护。当电动机的视在功率 (kVA) 消耗过高或过低时,用户可以进行保护或发出警告。
小贴士: 仅对 VIG 型传感模块启用视在功率控制。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal