欠载参数
欠载
视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
欠载脱扣设置 | |
启用欠载脱扣 | 选中以启用欠载脱扣。 配置标签:DeviceName:C.Protection.UnderloadTripEn (设置为启用) |
在历史记录中包括欠载脱扣 | 启用欠载脱扣后,此控件将启用。选中此项以在快照中包括欠载脱扣。 配置标签:DeviceName:C.History.UnderloadTripEn (设置为启用) |
欠载脱扣限制 | 指定 E300 电子过载继电器在欠载条件下脱扣时的电流(以 FLA 的 % 表示)。 范围:
配置标签:DeviceName:C.UnderloadTripLimit (单位:1 %) |
欠载延迟监视时间 | 检测到电流后,这将指定在启用欠载检测之前必须经过的秒数。 范围:
配置标签:DeviceName:C.UnderloadInhibitTime (单位:1 s) |
欠载跳闸所需持续时间 | 启用欠载检测后,这将指定跳闸条件必须存在的秒数才能激活跳闸。 范围:
配置标签:DeviceName:C.UnderloadTripDelay(单位:0.1 s 或 50 = 5 s) |
欠载警告设置 | |
启用欠载警告 | 选中以启用欠载警告。 配置标签:DeviceName:C.Protection.UnderloadWarningEn(设置为启用) |
在历史记录中包括欠载警告 | 启用欠载警告后,此控件将启用。选中此项可在快照中包括欠载警告。 配置标签:DeviceName:C.History.UnderloadWarningEn (设置为启用) |
欠载警告限值 | 指定 E300 电子过载继电器在欠载条件下发出警告时的不平衡百分比。 范围:
配置标签:DeviceName:C.UnderloadWarnLimit (单位:1 %) |
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈