欠载

使用此视图可配置欠载保护。
电机电流低于特定水平可能表示安装中存在机械故障,例如传送带撕裂、风扇叶片损坏、轴断裂或工具磨损。这种情况可能不会损坏电机,但会导致生产损失。快速欠载故障检测有助于最大限度地减少损坏和生产损失。
E300 电子过载继电器可以通过其欠载脱扣和警告功能监视这种情况,以检测快速欠载故障,从而最大限度地减少损坏和生产损失。
小贴士: 当负载电流的最大相从 0 A 转变为设备最小 FLA 设置值的 30% 后,欠载抑制计时器开始计时。E300 电子过载继电器在欠载抑制时间到期后才开始监视欠载状况。
对于任何给定的应用,欠载脱扣限值的实际极限将取决于 FLA 设置以及 E300 电子过载继电器电流测量能力的下限。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal