“概述”视图

使用
概述
视图可以查看设备的定义,包括设备类型、供应商、系列、版本、电子键控、连接和安全继电器。
小贴士:
要更改设备的定义,请在“
概述
”视图中选择“
设备定义
”。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal