故障操作视图参数

参数
说明
输出 KYZ、R1、R2、R3 / 通信故障期间的输出状态
用于指定活动数据连接发生故障时,电能监视器对相应输出执行的操作。
可用值如下:
  • 0 = 保持上一状态并恢复(默认值)
  • 1 = 保持上一状态/冻结
  • 2 = 断电并恢复
  • 3 = 断电/冻结
  • 4 = 本地控制
提示:
冻结 = 通信恢复后保持输出状态,直到发生以下情况之一:
  • 逻辑控制器进入编程模式
  • 对电能监视器执行电源重启
  • 将参数值更改为
    恢复
当发生内部电能监视器故障时:
指示电能监视器如何响应内部故障。
选择项如下:
  • 电能监视器复位并恢复运行
  • 将输出设置为关闭,停止与控制器的通信并进入安全模式
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal