故障操作视图
使用此视图可选择在数据连接故障或内部单元故障时电能监视器要执行的操作。进行选择后,选择
应用
以在电能监视器中设置。如果处于脱机状态,则更改将在下次联机时生效。
小贴士:
当数据连接处于活动状态时,只能使用设备配置文件配置视图更改电能监视器配置。
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈