日期和时间视图参数

参数
说明
当前设备本地时间
在电能监视器中显示本地时间。
设置...
打开一个对话框,用于配置与日期和时间功能相关的参数。
设置为工作站日期和时间设置
使用此按钮可将 PC 的当前日期和时间复制到“日期”和“时间”字段。
脱机时,此参数被禁用。
手动设置日期和时间
使用此按钮可将电能监视器中的日期和时间设置为“日期”和“时间”字段中的值。
脱机时,此参数被禁用。
日期
在电能监视器中显示日期。如果需要,可编辑显示的日期以更改电能监视器中的日期,或者选择该图标以激活日历弹出对话框。
脱机时,此参数被禁用。
时间
在电能监视器中显示时间。如果需要,可编辑显示的时间以更改电能监视器中的时间。
脱机时,此参数被禁用。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal