日期和时间视图

使用此视图可配置与电能监视器的日期和时间功能相关的参数。
小贴士: 当数据连接处于活动状态时,只能使用设备配置文件配置视图更改电能监视器配置。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal