“设备信息”视图参数
参数 | 说明 |
|---|---|
HART 短标签名称 | 显示 HART 现场设备的标签名称。 |
用户文本 | 显示有关 HART 现场设备的其他信息,例如上次校准该设备的人员或参考文档。 |
描述符 | 显示工厂或资产管理软件使用的其他标识信息。 |
制造日期 | 显示日期,日期将按照在“ 控制面板 ”的“区域和语言 ”设置中为计算机选择的格式显示。 |
HART 长标签名称 | 显示 HART 现场设备及其在工厂中的用途。 |
设备标识 | 显示“ 匹配 ”或“不匹配 ”,以指示物理设备和配置文件是否具有相同的供应商 ID、设备类型或产品代码。 |
写保护 | 指示 HART 现场设备是否受写保护。有效值为“ 是 ”或“否 ”。如果对设备进行写保护,则一些参数无法通过 HART 通信进行更改。 |
制造商 | 显示设备制造商名称。
|
设备类型 | 显示产品名称。
|
分类 | 显示常规设备类别。 |
设备 ID | 显示用于表示设备 ID 的数字。设备 ID 是由制造商指定的序列号,该序列号在由该制造商生产的所有设备中唯一。 |
最终装配编号 | 显示一个数字,该数字标识构成现场设备的材料和电子器件。当在现场升级电子器件或其他组件时,该编号通常发生更改。在某些情况下,该编号引用图纸编号。 |
序列号 | 显示 Endress+Hauser 设备的序列号。显示最多 11 个字符。此字段仅对 Endress+Hauser 设备显示。 |
主要变量 (Primary Variable, PV) | 显示为这些主要变量 (Primary Variable, PV) 属性收集的值:
|
版本 | 显示以下版本属性:
|
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |
重置设备 | 用于发起对设备的重置操作,该操作将通过模拟切换电源使设备恢复到加电状态。 重要事项:重置设备将导致所有与该设备的连接或通过该设备进行的连接都将关闭,这可能导致失控。 |
提供反馈