“设备信息”视图

使用“
设备信息
”视图可查看有关连接的 HART 现场设备的信息。
  • 查看制造商和版本信息。
  • 查看标签、消息及输入到 HART 现场设备的其他描述符信息。
  • 检查范围和主要变量配置。
  • 刷新 HART 设备信息的显示。例如,
    • HART 设备以前不存在,但是现在存在。
    • 之前存在的 HART 设备已更改为其他 HART 设备。
    • 之前存在的 HART 设备不再存在。
    • HART 设备的某些设备信息已更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal