“连接”视图参数
参数 | 说明 |
|---|---|
请求的数据包间隔 (Requested Packet Interval, RPI) (ms) | 指定控制器和设备之间的数据交换速率。有效值范围是 500.0 ms(默认值)到 9,999.9 ms。当允许的最小值和最大值相等时,或者控制器处于运行模式时,无法编辑 RPI 值。 对于 HART 模拟设备下的第一个设备,该值默认为 500.0 ms。否则,该值将与同一 HART 模拟设备下其他设备的值匹配。 如果已粘贴的设备是 HART 模拟设备下的第一个设备,则保留复制的 RPI 值。否则,该值将与同一 HART 模拟设备下其他设备的值匹配。 对 RPI 的更改将自动应用于同一 HART 模拟设备下的所有设备。如果在某个 HART 设备中应用 RPI 时,另一个 HART 设备的 RPI 存在待定编辑内容:
重要事项:
|
通过 EtherNet/IP 连接 | 确定是否通过网络建立单播或多播连接。默认值为“ 单播 ”。连接类型取决于控制器冗余配置。
对于 HART 设备,联机时无法修改输入连接类型。如果联机时修改该字段,则选择“ 应用 ”会打开“连接中断 ”对话框。重要事项:
|
通过 ControlNet 连接 | 确定是否通过 ControlNet 网络显式调度网络连接。
提示:如果此连接由未规划更改为已规划,使用 RSNetWorx for ControlNet 软件规划连接。 |
禁用模块 | 禁用或取消禁用与设备的连接。禁用设备将导致与该设备的所有连接断开,并会导致丢失数据。 当设备被禁用并且处于联机状态时,控制器管理器中代表此设备的图标将显示“已禁用”图标。 选择该图标可停止与设备的通信。
|
如果在运行模式下连接失败,则控制器将产生严重故障 | 确定当控制器处于运行模式时,如果连接失败,控制器是否会进入严重故障状态。 |
连接故障 | 显示控制器返回的故障代码(针对配置的设备)以及详细说明所发生的连接故障的文本。常见错误类别包括:
|
提供反馈