搜索
通用 HART Add-on 配置文件帮助
“连接”视图
使用“
连接
”视图定义控制器到设备的行为。
选择所请求的数据包间隔。
选择 EtherNet/IP 上的单播或多播连接
选择 ControlNet 上的已规划连接或未规划连接。
选择禁用该设备。
配置控制器,使与该设备的连接丢失会导致控制器出现严重故障。
查看连接故障。
小贴士:
“
连接
”视图中的数据直接来自控制器,并显示控制器与设备之间连接状态的相关信息。
“连接”视图参数
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal