“设备定义” - “概述”视图参数
“
设备定义
”中的“概述
”视图包含以下参数。参数 | 说明 |
|---|---|
设备类型 | 显示设备的目录号和类型。 |
名称 | 输入符合 IEC 61131 的设备名称。 如果在此字段中输入了无效字符,或者输入的名称超出 40 个字符,则软件将忽略超出部分的字符。 |
说明 | 输入设备的说明。 提示:说明必须在 512 个字符以内。如果说明的字符超出最大长度,软件将忽略超出部分的字符。 |
插槽 | 指定设备所驻留的插槽的编号。 |
系列 | 指定设备系列。 |
版本 | 指定设备固件版本,包含主和次版本级别。 |
电子键控 | 可降低在控制系统中用错设备的可能性。可用选项为:
|
连接 | 为您配置的设备类型确定以下内容:
可用选项为:
|
提供反馈