搜索
5094 高速计数器设备
“设备定义” - “概述”视图
在“
设备定义
”中,使用“
概述
”视图配置设备版本号、电子键控和设备连接类型。
重要提示:
联机更改“电子键控”参数不仅会中断到设备的连接,还会中断与此设备相连的所有设备的连接。与其他控制器的连接也会断开。
如果中断到设备的 I/O 连接,则可能会导致数据丢失。
“设备定义” - “概述”视图参数
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal