“设备定义” - “事件”视图参数

“
设备定义
”中的“
事件
”视图包含以下参数。
参数
说明
用户自定义数据
出现事件时要包含的其他数据。每个事件最多可定义三个用户定义的数据实例。
可用选项为:
  • 无其他数据
  • 存储计数
  • 标定计数
  • 标定存储计数
  • 频率
  • 平均频率
  • 存储频率
  • 标定频率
  • 平均标定频率
  • 标定存储频率
  • 脉冲宽度
  • 平均脉冲宽度
  • 存储脉冲宽度
  • 加速度
  • 平均加速度
  • 计数
  • 旋转计数
  • 存储旋转计数
  • 存储加速度
  • 标定加速度
  • 标定存储加速度
  • 平均标定加速度
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal