“设备定义” - “事件”视图
在“
设备定义
”对话框中,使用“事件
”视图可配置设备上出现事件时要包含的用户定义数据。
小贴士:
- 要配置事件参数,请将“设备定义”中的“连接”设置为“事件数据”。
- 当“设备定义”中的“连接”设置为“只听”或“数据”时,事件参数不可用。
- 如果设备配置了“事件数据”连接,则必须使用“事件只听”连接。如果配置了不支持事件的“只听”连接,并且设备配置了由其他控制器提供的“事件数据”连接,则软件可能会显示以下消息:(代码 16#0108)连接请求错误:连接类型(多播/单播)不受支持。
提供反馈