“设备定义” - “计数器”视图参数

“
设备定义
”中的“
计数器
”视图包含以下参数。
参数
说明
模式
定义计数器的操作模式。共有两个计数器。可用选项为:
  • “
    计数/外部方向
    ”- B 输入控制计数器的方向。如果 B 输入为低电平(即为 0),则计数器会在输入 A 的上升沿递增。如果 B 输入为高电平(即为 1),则计数器会在输入 A 的上升沿递减。
  • “
    计数/内部方向
    ”- InvertDirectionInput 的状态决定计数器的方向。将 InputDirectionInput 重置为 0 时,计数器会在设备 A 输入的上升沿递增。当 InputDirectionInput 设置为 1 时,计数器会在 A 输入的上升沿递减。
  • “
    向上/向下脉冲
    ”- 计数器通道在输入 A 的脉冲出现上升沿时递增,在输入 B 的脉冲出现上升沿时递减。
  • “
    X1 解码型
    ”- 正交编码器连接至输入 A 和 B 时,输入 A 和 B 的相位关系决定着计数方向。如果输入 A 领先于输入 B,则计数器递增。如果输入 B 领先于输入 A,则计数器递减。
  • “
    X2 解码型
    ”- 工作原理类似于 X1 正交编码器,但分辨率是 X1 的两倍。
  • “
    X4 解码型
    ”- 工作原理类似于 X1 正交编码器,但分辨率是 X1 的四倍。
Z 终端功能
定义与计数器模式配合使用的终端功能。可用选项为:
  • 重置
  • 重置、存储
  • 重置、保持
  • 重置、存储、保持
  • 加载
  • 加载、存储
  • 加载、保持
  • 加载、存储、保持
  • 存储、保持
  • 存储
  • 保持
  • 未使用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal