“设备定义” - “计数器”视图
在“
设备定义
”对话框中,使用“计数器
”视图可定义计数器的操作模式和与计数器相关的 Z 终端功能。计数器模式决定着 A 输入和 B 输入如何使计数器通道递增或递减。设备配有两个计数器。
小贴士:
- 要配置计数器参数,请将“设备定义”中的“连接”设置为“事件数据”或“数据”。
- 当“设备定义”中的“连接”设置为“只听”或“事件只听”时,计数器参数不可用。
提供反馈