设备定义的数据类型(Modbus 从站)

每个串行协议的设备定义数据类型名称因“
设备定义
”中的“
通道
”“连接”选择而异。以下各表描述了为主从站协议创建的设备定义数据类型。这些表包括输入信息(用“I”表示)和输出信息(用“O”表示)。
设备定义的数据类型:AB:5000_ModbusSlave:I:1
名称
类型
定义
有效值
RunMode
BOOL
通道运行状态。
0 = 空闲
1 = 运行模式
ConnectionFaulted
BOOL
指示连接是否处于运行状态。设备在连接时将值设置为 0,未连接时将值更改为 1。
0 = 连接正在运行
1 = 连接未运行
DiagnosticActive
BOOL
指示是否有诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。
0 = 无活动诊断
1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值
DiagnosticSequenceCount
SINT
诊断计数器。值在每次检测到不同诊断条件时递增,并且在每次条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。
产品重置或循环加电会使其设为零。从 255 (-1) 绕到 1 并跳过 0。
-128 至 +127
除设备启动期间外,都要跳过 0 值。
从站
AB:5000_ModbusSlave_Channel:I:1
通道数组配置
—
设备定义的数据类型:AB:5000_ModbusSlave_Channel:I:1
名称
类型
定义
有效值
故障
BOOL
指示通道数据不准确,不能将其用于应用程序中。
0 = 良好
1 = 错误,引起故障
提示:
如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
移除故障条件后,会自动重置为 0。
不确定
BOOL
指示通道数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。
0 = 数据正确
1 = 数据不确定
提示:
如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
移除故障条件后,会自动重置为 0。
CRC_LRCError
BOOL
指示是否发生 CRC (LRC) 错误。
0 = 未发生
1 = 发生
ParityError
BOOL
指示是否发生奇偶性错误。
0 = 未发生
1 = 发生
IllegalDataAddress
BOOL
指示请求是否超出 Modbus 寄存器地址。
0 = 未发生
1 = 发生
FramingError
BOOL
指示是否发生帧错误。
0 = 未发生
1 = 发生
BufferOverrun
BOOL
指示是否发生缓冲区溢出。
0 = 未发生
1 = 发生
SequenceNumberAck
INT
确认序列号。
-32768 至 +32767
MasterUpdateCount
INT
任何 Modbus 更改都会更新计数。
-32768 至 +32767
HoldingRegister
INT[100]
Modbus 保持寄存器值。
-32768 至 +32767
Coil
SINT[16]
Modbus Coil 值。
-128 至 +127
设备定义的数据类型:AB:5000_ModbusSlave:O:1
名称
类型
定义
有效值
从站
AB:5000_ModbusSlave_Channel:O:1
通道数组配置
—
设备定义的数据类型:AB:5000_ModbusSlave_Channel:O:1
名称
类型
定义
有效值
运行
BOOL
通道运行状态。
0 = 空闲
1 = 运行
提示:
运行位必须设为“运行”才能开始更新输出标签。
SequenceNumber
INT
从控制器更新从站数据的序列号。
-32768 至 +32767
HoldingRegister
INT[100]
Modbus 保持寄存器值。
-32768 至 +32767
Coil
SINT[16]
Modbus Coil 值。
-128 至 +127
InputRegister
INT[100]
Modbus 输入寄存器值。
-32768 至 +32767
DiscreteInput
SINT[16]
Modbus 离散输入值。
-128 至 +127
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal